This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:有关 TAC5112/TAC5212 差分/单端输出的说明

Guru**** 2562110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541768/tac5112-clarification-on-the-differential-single-ended-output-of-the-tac5112-tac5212

器件型号:TAC5112


工具/软件:

仅为了确认有关输出电路:

我认为不需要完整的低通重建滤波器 — 只需要在差分输出端使用简单的 RC 滤波器、这一点是正确的吗?

我目前难以设计一个缓冲器/低通级、该级同时支持来自编解码器的差分和单端输入、同时提供可数字切换的平衡和非平衡输出。 但是、这可能不必要、因为 DAC 已经输出线路电平信号、并且通过 I2C 接口支持多种配置。

鉴于此、在交流耦合和基本 RC 低通滤波器之后、输出直接连接到 TRS、XLR 等外部连接器和耳机放大器等外设是否可以接受?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您要在抽取 DAC 输出后使用重建滤波器、是的、此滤波器已经内置在芯片中、您可以在数据表的第 7.3.9.1.8 节中查看器件中可能的抽取滤波器的幅度响应。 如果您希望确保输出不会高于特定频率、差分输出端的 RC 滤波器会很有帮助。如您将看到的、如果在输出引脚之后大幅放大信号、可能需要衰减一些阻带频率。  

    在交流耦合和 RC 滤波之后、可以将输出直接路由到任何外设或外部连接器。 您还可以查看 EVM 原理图、以检查连接是否有意义。 您可以选择输出是单端输出还是差分输出(具有 I2C)、以及设置音量或输出驱动。 如果您想查看原理图审阅或在此处获得更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、非常感谢。 这极大地简化了我们的应用程序的设计,我相信许多其他人,编解码器的规格也是优秀的专业使用,并与 其他制造商的编解码器非常有竞争力。 我将在此处发布原理图、以便在未来几天进行审查。