This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212-Q1:TAC5212:DAC 频率输出和 Debian 驱动程序可用性

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TAD5212, TAA5212, TAC5212, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534732/tac5212-q1-tac5212-dac-freq-output-and-debian-driver-availability

器件型号:TAC5212-Q1
主题中讨论的其他器件:TAC5212PCM5122、PCM5242 、TAA5212、TAD5212

工具/软件:

亲爱的

我们将为我们的系统使用 TAC5212。 我们有一个数字输入 (I2S)、我们使用 DAC 提供模拟差分输出来引导负载。

我们具有不同的输出信号频率、固定采样频率为 768kHz。

我们需要遵循输出信号频率:34kHz、80kHz 和 180kHz、但我们从数据表中可以看到、最大输出 DAC 频率为 96KHz。

是否有办法解锁 比 96kHz 更大的输出 DAC 频率?

我们会将 TAC5212 与 Linux Debian 配合使用。 您能否提供驱动程序来将您的编解码器与 Linux 配合使用?

此编解码器是否兼容 ALSA? 您能否提供额外的软件来通过 ALSA 控制 TAC5212?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以在一天结束时更新线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    感谢您的耐心、我会尽快提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    您能在今天答复我们吗? 这对我们来说很重要、因为我们必须决定在设计时是否继续使用此组件!

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    产品页面上提供了一个 Linux 驱动程序。 但是、超过 96kHz 时无法解锁带宽。 固定的电流。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的杰夫。

    感谢您的答复。 我找不到驱动程序。 您能告诉我可以在哪里下载吗?

    此驱动程序是否与 ALSA 驱动程序兼容?

    另一个问题是 Texas Instruments 是否有音频编解码器 PN 能够具有   比 96kHz 更大的输出信号频率?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    您可以在此处访问驱动程序文件: https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tac5x1x-linux-driver/tree/

    驱动程序用于 ALSA。  

    TAC5xxx 系列编解码器是具有最高最大输出带宽~96kHz 的编解码器、但遗憾的是、即使对于高于 192kHz 的高采样率、最大 BW 我认为略高于 100kHz、该带宽也适用。 我看到 PCM51xx DAC 的采样率高达 384kHz、但带宽不在 384kHz FS 的数据表中。 如果您愿意、我可以在其中一个器件上以 384kHz 的频率检查带宽。 但请注意、它是 DAC、而不是编解码器。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的回复和驱动程序链接。 在我们的设计中、实际上我们使用线路输出和麦克风接口来驱动信号、但我们正在开发新产品、因此可以更改对象架构、使带宽 高达 180kHz。 因此、请继续查看有关其他器件(例如 DAC)特性的信息。 这 对我们来说可能很好。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir,我们已经考虑了您对 DAC 的看法,所以如果您可以向我们推荐一些 DAC PN(音频或不),用于我们的系统,以超过 96kHz 频带。 当然,我们需要高达 180 kHz 的带宽,分辨率>=16 位(24 位可以更好)并支持双极输出电压。

    德州仪器 (TI) 发布的用于 PN 的 Linux 驱动程序被认为是一个加分项(可能有助于缩短开发时间)

    提前感谢您将向我们提出的所有 PN

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    请再给我一天时间、以便在我建议的器件上进行查找和测试。 我也可以找到一些其他 TI 器件、可能会将其传递给相应的团队、这些器件可能是精密 DAC、而不是音频专用 DAC。

    -米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

     我还有一个问题。 我已获得 PurePath Console 的访问权限。 您能否告诉我们、此工具是否有助于我们的开发?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPC 是一个 GUI、可用于我们的许多音频转换器设备、因此、如果您最终选择支持它的设备、它将会有所帮助。 我昨天尝试运行 PCM5122 EVM 以测试其带宽、但遇到了一些问题、并且没有足够的时间进行完全调试。 我今天再试一次、或者选择星期一。  

    您需要 180kHz 的带宽还是较低但高达 180kHz 的信号带宽? 我想知道您是否可以使用某种混频器/调制器来增加 96kHz 带宽信号的输出频率、从 96k 开始上升到 192kHz、或者类似这样的频率。 我之所以这样问、是因为精密(非音频)DAC 会更昂贵、并且更有可能没有差分输出选项、您需要实施自己的运算放大器单端转差分转换器(TI 提供了一些相关文档,因此在这里您不仅仅是一个)。 请告诉我这一点。

    -米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daer Mir,您有没有关于  PCM5122 EVM 的新消息 ?

    我们具有 120kHz 至 180kHz 的信号带宽、因此可以更好地实现差分输出以用作放大器的输入(可能是 D 类)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    我的道歉,我还没有得到这个。 我将在星期五之前尝试检查。 如果不起作用、我建议发布一篇新文章、询问精密 DAC 团队、他们是否有一个 DAC 可以在至少 180kHz 的带宽上实现差分输出。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Mir,我见过 DAC 音频德州产品组合,当然 PCM5242 可以是一个有趣的对象!

    我们必须找到一个具有相似特性和性能的 ADC、才能使 TX 和 rx 通道具有相似的性能

    此致、Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:  

    您能建议我使用 ADC 音频来构建 RX 和 TX 通道类似的特性和性能吗? 基本 信号带宽为 120Khz 至 180Khz  

    我们将 PCM5242、TAD5212 视为 DAC、TAA5212 视为 ADC。 是正确的选择? 这些对象驱动程序是否与 ALSA Debian/Ubuntu 兼容?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同样、TAx5xxx 器件无法达到 180kHz 带宽。 它们在 100kHz 左右的带宽下最大、即使在高采样率下也是如此。 也许您可以尝试抽取信号以将带宽减半? TAx5xxx 器件确实具有 Linux 驱动程序、因此它们符合 ALSA 标准。 我将为您检查 PCM 器件的带宽。  

    此致、
    Mir