This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:适用的器件建议

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539831/opa1633-suitable-devices-recommendation

器件型号:OPA1633
主题中讨论的其他器件: OPA828

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Uni-Trend) 正在设计新的 SMU 项目并使用 ADI ADA4625-1ARDZ 。 您能帮助推荐最适合 替换 ADI 的设备吗? P2P 会更好。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我将为您处理此请求。  您知道是否需要匹配或更好的规格?  否则、如果占用空间相同或相似、我将优先考虑 P2P 和潜在插入式应用。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您可以直接推荐 P2P 和潜在的直接插入式器件。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    这个交叉到 OPA1633 对我来说似乎没有意义。

    我可以为您推荐一款高速放大器器件。  不过、您是否看到过我们的高电压放大器 (HVA) 组的 OPA828?  该器件是一款性能等级相同的 JFET 运算放大器。

    请告诉我您的想法。  我可以在这里推广高速放大器、但我们可能需要研究各种权衡因素。  高速器件可能无法在输出端实现轨到轨摆幅、由于高电势电源电压、我不确定这是否是关键需求。

    此致、

    Alec