This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:TAS2563

Guru**** 2563670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541188/tas2563ybgevm-dc-tas2563

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC


工具/软件:

您好、

我将尝试使用 PPC3。 我尝试过的一件事是 使用均衡器。 我可以看到我的增益和截止频率与我更改的滤波器设置相同。 我验证的方法是捕获扫描信号的扬声器输出、并使用光谱图和波形来检查均衡器是否按预期工作。

现在、我想为此均衡器设置创建一个 bin/header 文件。 我创建了两个项目、一个没有均衡器、另一个有均衡器、另存为 no_eq.ppm 和 equaler.ppm、然后我进入 PPC3 ->终端系统集成->转储二进制/头文件。 我将应用程序设置为调优模式、采样频率设置为 48kHz、时钟配置设置为自动。 突发大小(128 字节)和 I2C 从器件地址 0x98 不会触发。

然后创建一个快照、然后将二进制文件和头文件与一堆 cfg 一起转储。 我看到、除了字符串名称 no_eq 和均衡器外、生成的任何文件都没有实际变化。 这完全是意料之外的。

我认为、无均衡器与均衡器滤波器系数等应该更新、因此头文件和二进制文件应该存在差异。

我只是想知道转储这些 bin/header 文件的过程是否正确。

此致

Rajesh

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    另一种方法是使用一个包含 2 个快照的 PPC3 文件、其中一个文件具有所有调优功能、而另一个文件禁用了 EQ 和其他音频增强功能。 然后、在终端系统集成时、您可以为每个案例选择不同的快照。

    您比较哪些文件来查看调优与无调优之间的差异? 是否可以共享您的 PPC3 和输出文件?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 拍摄 2 张快照帮助了我。 我当时比较了 debug_cfg、头 文件以及.bin、.json 和生成的.ftcfg 文件中的所有文件  

    谢谢

    Rajesh

    e2e.ti.com/.../Tuning.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    已理解、但不清楚为什么要为不同的 PPC3 文件获取相同的文件。
    使用快照可以获得更好的效果。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师