This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:将 PCM4204/OPA1632 设置为单端模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204EVM, PCM4204, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541812/pcm4204-making-pcm4204-opa1632-for-single-ended-mode

器件型号:PCM4204
主题中讨论的其他器件:、 OPA1632

工具/软件:

您好、

我正在实施严格遵循 PCM4204EVM 模拟前端的电路设计、包括运算放大器和缓冲级。 我实施过程中的唯一变化是与运算放大器相关的反馈电阻器和电容器的值。 我附上了 EVM 基准和修改后的电路的原理图。

您能否确认 PCM4204 ADC/OPA1632 是否支持单端输入操作、或者是否严格限于差分输入?

如果单端运行是可行的、希望您为实现最佳性能而进行必要的电路修改提供建议。

提前感谢。

我的设计:

PCM4204EVM 设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为不需要进行任何更改。 仅通过将负极侧接地、差分电路就可以作为单端工作。

    数据表提出了类似的要求:

    此致、
    Jeff McPherson