This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:这是一个可行的 AES-3 输入电路吗?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541732/dir9001-is-this-a-viable-aes-3-input-circuit

部件号:DIR9001


工具/软件:

您好:  

我想将 DIR9001 用作 AES-3 接收器、以下电路是否可行且符合 AES 规范? 由于 RXIN 可耐受 5V 电压、因此我假设我不需要焊盘、并且使用变压器时、不需要单独的平衡转单端转换器 IC、对吗? 变压器为 1:1

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     “你听我说。“  

    此致、

    Arash