This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:表征数据对放大器性能的影响

Guru**** 2561500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541430/tas5825m-effect-of-characterization-data-on-amp-performance

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

如果调优时关闭了所有 DSP 块、我不清楚表征数据是否用于任何函数。  

上下文:我希望进行“直通“的调优(音频应该直接通过而不需要任何 DSP 或额外的放大器功能)。

如果所有 DSP 块都“关闭“、此表征数据(如果有)会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 未启用 DSP、则不使用特性数据。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的输入。