This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:建立/保持时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5242, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542019/pcm5102a-setup-hold-time

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: PCM5242TAD5212

工具/软件:

您好:

我们的监控器存在一个问题、即 PCM5102A 是否具有设置/保持时间规格或标准。

您能告诉我们 PCM5102A 设置/空洞时间信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、数据表未 为 PCM510x 或 PCM512X 系列等某些器件提供设置/空洞时间表。

    但是、我检查了不同的器件、 例如 PCM5242 或 TAD5212 等更新的器件 、他们提供了该表、这些器件全部 8ns 用于数据的保持时间和设置时间。 因此、在数据表中没有这些数据的情况下、我会使用 PCM5242 中的信息作为 参考。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。 我认为这应该适用于客户设计。 收到客户反馈后、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气。

    此致、

    Arash