This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:PVDD 滤波电容器 C4 在上电时偶尔蒸发

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540771/tpa3255evm-pvdd-filter-cap-c4-occasionally-vaporizes-on-power-up

器件型号:TPA3255EVM


工具/软件:

我一直使用十多个 TPA3255EVM 模块。

现在、在 3 个不同的模块上、C4 接地连接在 J1 处施加+48VDC PVDD 后立即随机蒸发。

每个模块经过数天的测试、应用相当频繁、并且移除了+48VDC 电源、因此工作正常。

然后、看似随机、在第 n 次在 J1 处施加+48VDC PVDD 后、C4 接地连接突然蒸发!

根据故障的时序、这可能与施加电源时的浪涌电流有关似乎是合理的。

但它仍然不应该发生。 我并不热衷于 C4 的 PCB 布局。

C4 的+48V 焊盘和 GND 平面之间的空间非常小。

我一直对 PVDD 使用 2 种不同的–48V 电源。

1) 一个平均井 RSP-1000-48(这是一个非常可靠的供应,我没有问题)

2)  使用 24V 电源和 Cincon CFB600-24S48 用于 PVDD 的 600W 48V 直流/直流转换器的定制电源板。

最近使用定制电源板和 Cincon CFB600-24S48 时发生了故障、但这两个电源都发生了。

这始终发生在上电时。

是否有其他人看到或报告此情况?   

欢迎您提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。

    我没有听到关于这个问题的报道。 您的任何电路板上的 C4 引脚上是否出现短路? 是否对 EVM 进行了任何修改?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有模块。

    首次为 48VDC 供电时、C4 随机短路。

    我们的电源没有软启动功能、可轻松提供高达 12.5 安培 (600W) 的电流。

    我相信 C4 会在首次接通电源时由于大浪涌电流而过热。

    现在、临时解决方案是移除 C4。

    我正在寻找在提供+48VDC 时限制浪涌电流的方法。

    任何表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    啊、电源上的软启动肯定不会导致这种情况。 建议使用 实现了一些斜坡/软启动功能的电源。  

    此致、
    Sydney Northcutt