This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:寄存器的 IV 调优设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542546/tas2572-iv-tuning-setting-of-registers

器件型号:TAS2572


工具/软件:

您好 TI

  我们项目的 IV 调谐设置如下所示、这是 1 瓦扬声器监视器项目。  

  1. DEVICE_CFG (17h)= 32h
  2. IV_TUNING_08 (48h)= 40h
  3. IV_TUNING_09 (4Ch)= 0h
  4. IV_TUNING_10 (50h)= 0h

从 1.DEVICE_CFG (17h)= 32h 开始、2h =性能调优和条件

(1) 上述 2.~4. 寄存器设置是否正常? 为什么? 它们适用于某些硬件设置(例如 4W、4 Ω 等)?

(2) IV_TUNING_08~10、哪些值随意合适? 是否有指南文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    TI 建议使用 PPC3 来生成所需的配置脚本。 PPC3 软件将处理所有需要的计算和性能优化设置。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师