This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:i'm 是音频设计的新手、i'm 想知道如何通过隔离器将立体声输出从 COTS 编解码器(TRS 输出)路由到 TPA3128

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540853/tpa3128d2-i-m-quiet-new-to-audio-design-and-i-m-wondering-how-to-route-stereo-output-from-cots-codec-trs-output-to-tpa3128-via-an-isolator

器件型号:TPA3128D2


工具/软件:

尊敬的 TI:

我对音频设计很陌生、我想知道如何将立体声输出从 COTS 编解码器(TRS 输出)路由到 TPA3128 音频放大器。

我想将音频变压器置于分接地环路中 、 由于我要购买用于音频输入源的 COTS 耳机编解码器、我假设 3.5pi 输出是标准输出(低功耗和 TRS 输出、L、R、COM)

示例)

我检查了 EVM 设计、发现 evkit 设计有两个用于 L/R 的独立 3.5pi 插孔连接器、两个都自己有直流阻断电容器。

但我的系统获得了 3 线 TRS 输出、因此我想知道如何将公共网络从 TRS 输出路由到音频 AMP。

您能不能想象如何进行布线或它的基准电路?

仅供参考、我不需要超高的音频输出质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 请给我一天时间来找你。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我期待收到您的反馈、


    似乎我必须使用两个单独的变压器,并且不能只使用一个变压器实现 (w CenterTap ...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在 BTL 或 PBTL 模式下使用放大器吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其用作立体声 BTL 模式。 我有 2 个 L OUT 和 R OUT 扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到 — 似乎这是单端配置。  您可以通过一个容值等于正极输入电容器的电容器将负输入端交流接地、并将信号施加到 RINP 和 LINP。 然后、您可以将公共接地端接地。  

    此致、
    Sydney Northcutt