This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePathStudio 可以't 打开旧文件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540289/tlv320aic3254-purepathstudio-can-t-open-old-files

部件号:TLV320AIC3254


工具/软件:

您好、

我正在寻找旧的 PurePath Studio 版本: 版本 5.40 Build 1 修订版 12166。

我试图打开一个新的 PPS-Home: 5.95.1.35815 的旧文件

来自 PPS-Home 的错误消息:

删除无效组件:PCM3070App4x2x_TI_v1
从 ToneGenerator_1 中删除过时属性:DSPCoefBlockStart2
删除 ToneGenerator_1 中的过时属性:DSPCoefBlockLength2
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CPage2
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CRegister2
删除 ToneGenerator_1 中的过时属性:DSPCoefBlockStart3
删除 ToneGenerator_1 中的过时属性:DSPCoefBlockLength3
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CPage3
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CRegister3
从 ToneGenerator_1 中删除过时属性:DSPCoefBlockStart4
删除 ToneGenerator_1 中的过时属性:DSPCoefBlockLength4
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CPage4
删除 ToneGenerator_1 中的 OBSOLETE 属性:I2CRegister4
必须先插入框架组件。
删除无效链接
 


我也尝试了 PPS 便携式,但我不能启动程序:

异常消息: “Die Datei “C:\Users\VM_W11\My Documents\miniDSP Inc\PurePath Texas Instruments(便携式音频)miniDSP 5.95\ComponentCache\ntons\singletons.xml“ konnte nicht gefunden werden。“
在 mscorlib “WinIOError"第“第 0 行的 System.IO.FileNotFoundException。

如何获取较旧的 PPS 便携式版本进行测试。
主机平台:W11-23h2

此致
Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我已联系我们的软件团队、了解他们是否可以找到此旧版本。 现在、在当前版本中打开时、您是否在 GUI 中看到任何内容? 也许我们可以将您的配置移植到较新的 5.95 版本的 PPS。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    我可以通过将 PPS(便携式)/ComponentCache 移动到 PPS(主页)/ComponentCache 来打开文件。 但我仍然无法看到正确的信号路径。 实际上我收到了以下消息:

    Removing obsolete property: DSPCoefBlockStart2 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: DSPCoefBlockLength2 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CPage2 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CRegister2 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: DSPCoefBlockStart3 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: DSPCoefBlockLength3 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CPage3 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CRegister3 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: DSPCoefBlockStart4 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: DSPCoefBlockLength4 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CPage4 from ToneGenerator_1
    Removing obsolete property: I2CRegister4 from ToneGenerator_1
    Int8xOut component target type does not match the framework target type.
    Dec4xIn component target type does not match the framework target type.
    DSP_A_DSP_D component target type does not match the framework target type.
    DSP_D_DSP_A component target type does not match the framework target type.
    I2S_Out component target type does not match the framework target type.
    Removing invalid link from StereoSplit_1
    Removing invalid link from ToneGenerator_1
    Removing invalid link to Delay_1
    Removing invalid link from Mono_Mux_1
    Removing invalid link to Split_1
    Removing invalid link from Biquad_ext_1
    Removing invalid link from Biquad_ext_2
    Removing invalid link
    Removing invalid link
    Removing invalid link to Peak_1
    Removing invalid link from Biquad_ext_3
    Removing invalid link to D_to_C_1
    

    我可以向您发送一些文件吗?

    BR
    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    是的、我们似乎也无法在 TI 找到旧版本的 PPS。 您可以向我发送文件、我可以尝试打开它们。 通过这些错误消息以及 GUI 中剩余的内容、我们或许能够解释应该是哪些连接。 您是否还知道代码应该执行什么操作? 也许我们可以在新版本的 PPS 中从头开始重新创建它。 但请发送文件、以便我可以进行查看。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    非常感谢您的报价。
    我可以管理打开文件。
    解决方法:我只需要找出我的文件中使用的模块,从 PPS-Home 删除./ ComponentCache 中的这些模块,从 PPS-Portable 中提取模块。

    BR
    Ivan