This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:CAN 't 从数据表中查找"AVSS"引脚排列

Guru**** 2560860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544279/taa3020-can-t-find-avss-pinout-from-the-datasheet

器件型号:TAA3020


工具/软件:

您好、

我正在尝试设计一个音频信号处理单元、我发现 TAA3020 非常适合。 但在阅读数据表时、我看到多次提到“AVSS",“,例如、例如“将 10µF 和 0.1µF 低 ESR 电容器并联到模拟地 (AVSS)“。 见第 4 页。 但在实际的引脚排列图(第 3 页,引脚配置和功能)上 没有标记为“AVSS"的“的东西。 我想知道某些“AVSS"引“引脚是 VSS 引脚、还是“DVSS"和“和“AVSS"都“都在内部连接?

以下是指向数据表的链接以供您参考: www.ti.com/.../taa3020.pdf

此致、

禹城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuzu

    如数据表中所述、所有“GND"引“引脚和散热焊盘均描述为短接至内部器件 VSS。 当提到 AVSS 时、请使用 VSS 作为基准。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan