This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:BTL 模式下 TAS5827 上的独立音量控制问题

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542307/tas5827-issue-with-independent-volume-control-on-tas5827-in-btl-mode

器件型号:TAS5827


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在调试 TAS5827 芯片、并遇到了独立通道音量控制的问题。 以下是硬件和软件配置:

1.硬件配置

软件模式/BTL 模式/I2S 音频数据格式

2. SW 寄存器设置

寄存器 数据值
REG_SAP_CTRL1 0x02
REG_CLK_DET_CTRL 0x00
REG_DEV_CTRL1 0x00
REG_DSP_PGM_MODE 0x01
REG_DSP_CTRL 0x11
REG_SAP_CTRL3 0x11
REG_DIG_VOL_L 0x30
REG_DIG_VOL_R 0x30
REG_AGAIN 0x10

3 发现的问题

  • 设置​左声道音量 (寄存器) 0x4C
    • OUT_A 和 OUT_B 输出同时改变音量。
    • 的回读值 0x4C 与设定值匹配; 但 0x4D 保持不变。
  • ​设置右声道音量控制​(寄存器) 0x4D
    • ​​OUT_A 或 OUT_B 输出无变化。
    • 的回读值 0x4D 与设定值匹配; 0x4C 保持不变。
  • ​注意:根据检查结果、OUT_A 和 OUT_B 输出波形 对应于 I2S 的左/右通道数据。

4、关键问题

​什么可能会导致尽管寄存器写入/读取行为正确、但每个通道缺少独立的音量控制? ​

如果需要更多详细信息、请告知我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这些测试中使用的是 EVM 还是定制电路板? 此外、您是否正在使用 PPC3 或自定义脚本?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我使用定制电路板和自定义代码、其中 MCU 通过 I2C 控制 TAS5827、FPGA 通过 I2S 输出音频信号。
    寄存器初始配置如上面的项目 2 所述。
    调整左声道音量时、OUTA 和 OUTB 输出端会同时变化。
    调整正确的通道音量时、OUTA 和 OUTB 没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    脚本是自定义生成还是使用 PPC3 生成? 我强烈建议使用 PPC3 中的脚本或使用该脚本配置器件。 器件可能未正确初始化。 您可以使用 TAS5827 PPC3 应用生成脚本、不使用 EVM。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCU 代码是自定义生成的、不是使用 PPC3 生成的。 如何使用 PPC3 中的脚本配置 TAS5827? 我是否需要订购已在定制电路板上焊接的额外 EVM?TAS5827。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享该规范中提到的应用手册吗? 我在 TI 网站上找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您不必订购 EVM 即可使用 PPC3 生成脚本、但我建议您使用 EVM、以便可以交互式使用 PPC3 来微调设置、然后输出脚本。  

    该文档可在此处找到: https://www.ti.com/lit/ug/sluudb4/sluudb4.pdf?ts = 1753287695235 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5830 

    此致、
    Sydney Northcutt