This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 动态范围

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543308/tlv320aic3104-tlv320aic3104-dynamic-range

器件型号:TLV320AIC3104


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 TLV320AIC3104 编解码器、根据数据表、我可以看到立体声耳机输出的动态范围约为 91dB。
我需要增加这个动态范围、理想情况下高达 120dB 至 130dB。

如何增加这个动态范围也告诉我如何正确地测量它.

此致、

Falguni Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    将动态范围增加这么多没有 parcical 方法。

    增加转换器动态范围的唯一方法是将输入短接在一起、并将输出端的通道相加。 2 个通道的每个功率相加会增加 3dB 动态范围。 实际上、通过对 2 或 4 个通道求和、这看起来像是额外的 3-6dB。 在任何实际情况下、将通道增加 30dB 都需要太多的通道。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以通过在 编解码器的输入端或输出端使用放大器来增加此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    我不这么认为。 您的 ADC 输入可能具有非常好的动态范围、但由于 ADC 本底噪声、该范围会出现瓶颈。 与 DAC 一样、如果您使用外部放大器、DAC 的噪声将以与信号相同的量放大、因此不会有任何好处。

    很遗憾、您要查找的动态范围未包含在我们的目录中。

    此致、
    Jeff McPherson