This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558 和 TAS5538 之间的差异

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543412/tas5558-differences-between-tas5558-and-tas5538

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5538

工具/软件:

你(们)好  

TAS5558 和 TAS5538 之间的区别是什么? 是否有关键功能的比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  请参阅以下内容、了解差异。

    这两款器件都是 P2P 兼容的、但在 regmap 方面存在一些差异。  需要注意的主要是 SRC 寄存器、并且修改了默认的音量斜坡压摆率

    不同之处

    tas5538_defaults TAS5558_DEFAULTS
    01、通用状态寄存器、1、03 01、通用状态寄存器、1、04
    C3、保留、4、00、00、00、00 C3、ASRC 状态、4、00、50、11、10
    C4、保留、4、00、00、00 C4、ASRC 控制、4、00、01、00、55
    C5、保留、4、00、00、00、00 C5、模式控制、4、00、00、00、00
    CC、保留、4、00、00、00、00 CC、自动静音行为、4、00、00、00、00
    d0、VoL 压摆率、4、00、00、04、3F d0、音量压摆率、4、00、00、01、3F

    此致、
    Sydney Northcutt