This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:ADC 采样性能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542511/tlv320adc5120-adc-sampling-performance

部件号:TLV320ADC5120


工具/软件:

对于该器件的零信号 (0V) 输入信号电平、以 LSB 为单位的数字输出 RMS 噪声水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    数据表指定了器件在输入交流耦合至 GND(因此输入为 0V)时的 SNR 规格。 这是在 32 位捕获完成时指定的。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这不能解决我们这个部分的根本问题。  我们想具体说明该部分、但我们对该部分的执行情况有一定的保证。  我们知道、数据表为器件在不同的配置下指定了总体 SNR。 指定的状态。

    然而、数据表未指定 LSB 在零输入时的行为。  我们关心的是您的应用手册 slaaed2a:“通过通道求和提高音频 ADC 的动态范围和 SNR“。  中的第二句指出:“本应用手册演示了 ADC 的动态性能如何随着并联转换器数量每增加一倍而提高 3dB。“  对于我们来说、这意味着几个具有零输入的 LSB 会发生某种情况。

    正如我的聊天会话中所指出的、我们的应用是在存在较高振幅干扰声音的情况下表征低振幅声音。  因此、由自生噪声引起的 LSB 性能是一个重要问题。

    我们认为、在查看您发布的有关此器件的信息后、您必须获得一些基于 LSB 性能的数据。  我们感谢您提供的任何帮助。  谢谢你。

    此致.... Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    抱歉、我对所需信息仍然不是很清楚:空闲通道时指定的 SNR 是从 零输入端 ADC 捕获的输出数字代码(应用了数据表中所述的 A 加权滤波器)测量得出的、因此我试图了解您要查找的具体信息。

    此外、第 2 节还介绍了通道求和功能如何根据 6dB 信号增益和 3dB 噪声增益将 SNR 提高 3dB 系数。

    我们在这里还想了解其他任何其他信息吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、  LSB 中确实需要更多有关抖动和内部器件噪声的数据。 我需要考虑如何更好地 为您解释我们的问题、但我目前正在旅行一周的剩余时间。 我要回去找你。“
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    当然、我会等待您的跟进、以准确了解您的要求。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Lakshmi、 做了进一步的研究后、事实证明、作为我的同事、您和我一直在相互谈论、我不熟悉音频录制行业的标准术语。   现在我们了解了音频录制行业术语、接下来我们了解一下 TI-Burr Brown 器件的功能。 并将其与市场上的其他 ADC 进行比较。  感谢你的帮助。