This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M 无音频输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5822MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541910/tas5822m-tas5822m-no-audio-output

器件型号:TAS5822M


工具/软件:

您好:  

我们正在开发一个包含 TAS5822M 的原型、该原型配置了一个微芯片微控制器。

到目前为止、我们已使用 I2C 协议配置 D 类放大器、并正确发送 I2S 协议。 我们使用示波器检查输出端子、但没有信号。  

我们还尝试将相同的 I2C 和 I2S 总线连接到 TAS5822MEVM、它可以正常工作、还提供了我们的音频输出、这意味着协议可以正常工作。

我们遵循了 TAS5822M 数据表中的原理图、但错过了焊盘(引脚 39)与接地端的连接。 这可能是问题吗?

这个问题非常紧迫、因此我 期待着你的回应。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele

    PAD 必须连接到 GND。 否则会影响热以及信号质量。

    但您的问题不应是由这种情况引起的。

    您是否可以读取寄存器 0x68、0x70、71、72。

    他们可以告诉我们放大器中可能存在什么样的故障、这样就不会发出声音。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jess:感谢您的即时答复。

    以下是 PVDD 为 20V 时寄存器上的值:

    0x68 -> 0x01

    0x70 -> 0x03

    0x71 -> 0x01

    0x72 -> 0x00

    0x73 -> 0x04

    以下是 PVDD 为 24V 时寄存器上的值:

    0x68 -> 0x01

    0x70 -> 0x02

    0x71 -> 0x01

    0x72 -> 0x00

    0x73 -> 0x04

    我们使用 hte PBTL 模式、此处是我们的原理图。

    Cf1 网络 (DVDD) 为 3.3 伏。

    编辑:

    引脚 29 (PDN) 通过 10K 上拉电阻连接至 3.3V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele

    奇怪的是、寄存器会报告这么多故障。

    这通常是因为放大器没有真正正确上电。

    您是否注意到以下项目:

    1、通电顺序如图 7-15 所示。

    2.每个电源电压。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jess、感谢您的建议。

    我们解决了该误差、但仍然没有音频、并且放大器没有发出信号。

    以下是 PVDD 为 12V 时寄存器上的值:

    0x68 -> 0x03

    0x70 -> 0x00

    0x71 -> 0x00

    0x72 -> 0x00

    0x73 -> 0x00

    以下是 PVDD 为 22V 时寄存器上的值:

    0x68 -> 0x01

    0x70 -> 0x00

    0x71 -> 0x00

    0x72 -> 0x01

    0x73 -> 0x04

    这意味着我们有一个温度问题,但它仍然应该发挥 12 伏。  

    有什么建议吗?

    此致。

    编辑:

    我们再次尝试在 7 伏,现在它正在工作,感谢帮助我们。