This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:无输出信号

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545454/pcm1808-no-output-signal

器件型号:PCM1808


工具/软件:

您好!

这是我第一次在论坛上提问!

我正在尝试使我的 PCM1808 与 ESP32 配合使用、但我无法在输出上获得任何信号...

我检查了芯片上所有接收到的信号、一切看起来都很好。

我有这些时钟频率:11.4MHz (SCK(I) 引脚)、1.41MHz(BCK 引脚)、44.1kHz (LRC(K) 引脚)

我在数据表中看到、如果时钟频率不能很好地一致、PCM1808 可将自身置于没有输出信号的待机模式。 这可能是原因?

您是否对如何获得输出信号有任何想法?

Marius  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我还怀疑 时钟频率可能是这里的问题、因为不同步可能导致输出端的数据为零。 PCM1808 支持 256fs、384fs 和 512fs 的系统时钟频率。 对于 44.1kHz 的 fs、这将等于 11.2896MHz 系统时钟 (256x44100)。 此外、PCM1808 接受 64BCK/帧格式、而不是当前 BCK 频率所示的 32BCK/帧格式。  如果可能、我会尝试将您的 bck 增加到 2.82MHz。 我可以稍后在实验中尝试验证此问题。

    建议的解决方案:

    SCK = 11.2896MHz

    BCK = 2.82MHz

    LRCK = 44.1kHz

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Garret!

    非常感谢,这解决了我的问题! 我现在可以继续我的项目!

    Sweat smile稍后我会在 μ s 上提出有关 DAC 的其他问题

    再次感谢!

    此致、

    Marius