This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827 寄存器布局

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5827, TAS5805M, TAS5825P, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546142/tas5827-tas5827-register-layout

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805MTAS5825PTAS3251

工具/软件:

尊敬的支持论坛:
一段时间前、我为 TAS5825m 制作了 Linux 器件驱动程序、该驱动程序也与 TAS5828 非常配合使用。 可配置 DSP 系数等。
 请参阅 https://github.com/jpvc36/TAS5805m
我最近使用 TAS5827 制作了一个放大器、发现寄存器布局不等于 TAS5828 的 100%、因此我申请了该芯片的 PPC3 应用的访问权限、但遭到拒绝。 您能否授予我访问此软件的权限? 我已经可以访问 TAS5805m、 TAS5825m、TAS5825p 、 TAS3251 和 TAS5828。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您已获得授权可访问 TAS5827 PPC3 应用。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt