This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:上箭头表示音频串行数据接口格式

Guru**** 2934970 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543194/pcm1754-q1-up-arrow-meaning-for-audio-serial-data-interface-format

器件型号:PCM1754-Q1


工具/软件:

您好的团队、

你能告诉我向上箭头在 bck 在下图中的含义吗?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei MIYAOKA:

    您提供的图中 BCLK 上的向上箭头意味着串行数据在 BCLK 信号的上升沿时钟输入到 PCM1754-Q1 器件中。 这意味着、  当 BCLK 变为高电平时数据引脚上存在的值就是将 发送到器件中的值。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Garret!

    此致、

    Youhei MIYAOKA