This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:PPC3 工具 CAN't initial EVB

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543317/tas2572-ppc3-tool-can-t-initial-evb

器件型号:TAS2572


工具/软件:

你好

我使用最新的 PPC3 V3.3、似乎无法识别 AC-MB

错误消息如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih-sheng:

    您能否读取地址 0xa0 上的存储器?
    如果此存储器为空、请移除 J74 上的跳线、为 EVM 上电、并连接到 PPC3 中的 I2C 主器件。 然后按“Connect",“,粘贴、粘贴脚本(包括在下面)、然后按“Execute"。“。 然后更换 J74 上的跳线、再次尝试连接到 PPC3 应用。  

    宽 a0 00 00 54 41 53 32 35 37 32 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊万

    如何 在 PPC3 工具中执行读取/写入存储器的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chih-sheng:

    您能否确认 PPC3 中是否安装了 I2C 主器件? 这是 257x EVM 应用的单独插件。

    [quote userid=“491956" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543317/tas2572-ppc3-tool-can-t-initial-evb/5937584 通过 PPC3 连接到 I2C 主器件

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    我已经成功安装 I2C 主设备应用程序

    读格式是“r a0“?

    我尝试 wirte “w a0 00 00 54 41 53 32 35 37 32 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30 30“

    错误消息如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chih-sheng:

    读取格式为 r xx yy zz:

    • xx 是以十六进制值表示的 I2C 地址、始终使用写入地址 (LSB = 0)
    • YY 是以十六进制值表示的寄存器地址
    • zz 是从 yy 开始要读取的连续寄存器量

    您能否分享 EVM 的图片? 我想再次检查跳线设置。
    还请提供有关如何为 EVM 供电的详细信息。

    此时、我认为电源或跳线设置存在一些会妨碍正确 I2C 通信的问题。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    我发现某些跳线设置不正确

    感谢您的帮助