主题中讨论的其他器件: PGA2311、 PCM5102
工具/软件:
您好:
在音频应用中使用两个 PCM5102A 几个月后、这两个 IC 都更改了有关过采样率的行为。 首先运行应用程序后、硬或软件没有变化、所有数字信号和所有电源电压都正常。 我附加了 DAC 输出信号的屏幕截图。
条件包括:SCK 12.288MHz、BCK 3.072MHz(每通道 32 位)、LRCK 48kHz、24kHz 正弦波
如果没有过采样、每个周期应该有两个方波脉冲、一个具有正振幅、另一个具有负振幅。 此处的阶跃数为 16、因此是 8 倍过采样、而不是 256。 在 SCK 输入接地的情况下测试了 I、没有差异。 数字信号由 SPDIF 接收器 WM8804(左对齐 PCM)生成、DAC 的输出加载 RC 滤波器 (680R + 2.2nF) 和 PGA2311 的输入 (RIN 10k)。
我可以排除 ESD 损坏。 检测到该错误后、我组装了另一个电路板、使用了与两个使用过的电路板相同的交付方式产生的两个新 DAC。 过采样率也是不正确的。

希望你有一个想法,我应该注意.
正常工作。