This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:原理图审阅

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545052/tpa3116d2-schematic-review

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

e2e.ti.com/.../Class-D-Amplifier.pdf

我在这里有一个原理图、我想检查一下是否存在任何明显的问题。 根据我的计算、PVCC 应为 18V、VCC 为~12V、来自 3S2P 锂离子电池组。 我对使用两个开关模式电源进行电流共享很紧张、但我想就是否需要两个电源提供一些建议。 每个驱动器都应能够处理~5A 的电流。 我认为该电路有点过功率、但我想为两个 2.5 英寸 4Ω 扬声器供电、每个扬声器具有 20W RMS 和 40W 最大处理能力。 我想知道、由于 TPA3116 在主模式下设置为 26dB 的增益模式、并且我的扬声器无法处理放大器的全部功率、我是否只能使用一个电源(即我的电路消耗的电流小于 5A)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我目前正在审核您的设计、可以在一天结束时提供反馈。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的原理图对我来说看起来很好。 Slight smileμ s

    电源是否可以处理~5A 峰值或 RMS?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以根据数据表处理 5A 峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为只有一个是可以的。 如果您参考数据表中的效率图、您可以将所需功率除以效率、然后对于每个通道将其乘以 2。 即可获得所需的输入功率、然后将其除以电压即可了解所需的 RMS 电流。 根据我的计算,这大约是 2.6 A。峰是它更难说的地方。 您可以向电源线添加更大的电容、以减少电源汲取的峰值、从而帮助降低此处的风险。

    此致、
    Sydney Northcutt