This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TDM 设置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546626/tas6424eq1evm-tdm-setting

器件型号:TAS6424EQ1EVM


工具/软件:

您已配置了以下寄存器,用于 TDM 应用程序,但我没有获得音频输出,您能验证我配置的寄存器是否足够或我需要配置任何其他寄存器?

在这里、采样率为 48kHz、32 位和 8 通道、同时我也收到故障 LED 点亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:   

    您应该读取故障寄存器以了解哪个故障导致了故障 LED。  您是否在使用 EVM 进行开发?  如果是、如何将 TDM 和 I2C 连接到它?   

    此致、
    Gregg Scott