This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424EQDKQ-Q1 的功率耗散计算 — 需要进行热刺激

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546397/tas6424e-q1-power-dissipation-calculation-for-tas6424eqdkq-q1---need-to-run-thermal-stimulation

器件型号:TAS6424E-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

温度数据取自数据表、其余数据的情况  

喜欢:  

典型功率耗散和最大功率耗散

我们的注册设置: C5.

PVDD:12V  

总扬声器已连接:4 个扬声器 4 欧姆/25 瓦扬声器  

这是我的设计:  

需要基于此数据计算 PD 值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    热模型是否更适合您?

    此致、
    Gregg Scott