This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412Q15B5EVM-K:PPC3 设置问题

Guru**** 2562110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546143/taa5412q15b5evm-k-ppc3-setting-questions

器件型号:TAA5412Q15B5EVM-K


工具/软件:

您好团队:

我的客户对软件控制台设置有疑问。 您能否支持此查询?

1.在 PPC3 中、用户可以设置部分“器件配置寄存器“和所有“可编程系数寄存器“、对吧?

2.是否可以 在 PPC3 中设置 SLEEP_EXIT_VREF_EN = 1D? 这是因为它们无法在 PPC3 中找到设置配置。

3.他们发现他们只能在单端源中选择满量程 5VRMS。 他们希望设置 2.5VRMS。 为什么不能显示 2.5VRMS 选项?

4.设置目标模式时,能教我 BCLK、FSYNC 的信号方向(输入/输出)吗?

当主要 ASI=目标模式时、我认为 BCLK 引脚=输入、FSYNC 引脚=输入。 我的理解是否正确? 此输入/输出类型在数据表中用于何处?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei MIYAOKA:

    1.在 PPC3 中、用户可以设置部分“器件配置寄存器“和所有“可编程系数寄存器“、对吧?

     用户应该可以访问 PPC3 中的所有寄存器、您是否需要帮助特定的寄存器?

    2.是否可以 在 PPC3 中设置 SLEEP_EXIT_VREF_EN = 1D? 这是因为它们无法在 PPC3 中找到设置配置。

    如果您无法在 GUI 的配置部分找到特定寄存器的位置、则可以在“Register Map“选项卡上逐位操作器件配置寄存器、可从屏幕左侧访问该选项卡。 要设置  SLEEP_EXIT_VREF_EN = 1D、请转到寄存器映射、突出显示寄存器 VREF_CFG、然后双击位 3 进行设置。 或者、您可以使用 I2C 监控器 I/O 窗口将自己的命令写入器件、例如“w a0 02 09“、直接更改 VREF_CFG 寄存器值。 我们即将提供此系列器件的 PPC3 教程!

    3.他们发现他们只能在单端源中选择满量程 5VRMS。 他们希望设置 2.5VRMS。 为什么不能显示 2.5VRMS 选项?

    对于单端源、该器件仅支持单端满量程 5Vrms。 要将 2.5V 设置为满量程、用户可以将满量程保持在 5Vrms、并通过将数字音量调整为 6dB 来增加 6dB 通道增益。

    4.设置目标模式时,能教我 BCLK、FSYNC 的信号方向(输入/输出)吗?

    您的理解是正确的。 在目标模式下、BCLK 和 FSYNC 由主机处理器生成、并输入到音频器件。 在控制器模式下、这些信号由音频器件输出。 这在 音频器件的音频串行接口配置应用手册中进行了介绍

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、  

    感谢您的回答!

    此致、

    Youhei MIYAOKA