This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007: PENREQ 输出振荡

Guru**** 2923170 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544032/tsc2007-penreq-output-oscillates

部件号:TSC2007


工具/软件:

大家好、支持团队。

我的客户当前正在继续评估、但遇到了两个问题。

问题 1
问题是 PENREQ 输出会振荡、如附件所示。 我不知道为什么会发生这种情况。
我们希望它将是 H 或 L、但没有发生。
您能否提供有关如何解决此问题的建议?

100ms/div

问题 2
即使它没有如下图所示振荡、波形上升或下降时也会发生抖动等情况。
触摸面板时会发生这种抖动、因此我已经通过将 RC LPF 连接到 PENREQ 输出进行了测量、但我还无法完全避免这种情况。
您能否提供有关如何解决此问题的建议?

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:

    问题 1: 如果触摸屏线路 (X/Y) 悬空或嘈杂、则可能会发生这种情况。 TSC2007 可能会错误地检测这些线路上的快速切换。 添加串联电阻器有助于抑制这些线路上的振铃、您可以使用网页上链接的许多应用手册作为参考原理图。

    问题 2: 我认为 RC LPF 是一个不错的选择、您可以增加时间常数以进一步抑制边沿抖动。 最后检查触摸屏本身、因为这也可能导致噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Douglas-San

    感谢 您的回答。

    应在何处添加串联电阻器?

    我应该参考哪个电路文档?

    您连接的电路几乎与我的客户相同、但他们遇到了问题。

    BR

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接在每个 X (+/-)/Y (+/-) 线路上添加串联电阻、如面板和器件之间所示。 从 100 Ω 调整到 300 Ω、以查看这样是否可以降低线路上的任何噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Douglas-San

    感谢您更新。

    我明白了。

    BR

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Douglas-San

    感谢您的更新。

    我明白了。

    BR

    DH