This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:如何在 Qualcomm Android 操作系统中启动 TAS2505?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542717/tas2505-how-to-bringup-tas2505-in-qualcomm-android-os

部件号:TAS2505
Thread 中讨论的其他器件:TAS2555、

工具/软件:

您好、  

我们想使用此器件、但不知道如何在我们的系统上启动该器件  

我们可以找到 TAS2555 Android 驱动程序 ,但找不到 TAS2505  

当我们使用 TAS2505 Linux 驱动程序和.dts 时,它不能用于 Qualcomm Android 操作系统  

有人可以帮助我…… 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    请先分享一个原理图。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未提供响应、我将认为该主题已结束。

    通过 e2e 提供的支持通常基于器件分析。 此平台不能用于为客户最终产品提供系统级支持。  

    设计决策由客户决定。

    此致、
    Ore.