This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112EVM-K:在没有 USB 上电和 PPC 实时命令的情况下启用脚本

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1547152/tac5112evm-k-enabling-the-script-without-usb-power-up-and-without-ppc-real-time-command

器件型号:TAC5112EVM-K


工具/软件:

您好、

关于 EVM-K 上的音频传输功能、

 执行 脚本后、我能够注入激励并使用 USB 连接并按 ACTIVE 按钮观察外部 ASI Dout1 (AC_MB) 上的响应。

现在、使用相同的脚本、我想 使用 5V 外部电源而不是 USB 来监控外部 ASI Dout1(AC-MB 的)响应。 没有麦克风偏置。 同一脚本的执行似乎不存储在 IC 中、并依赖于 PPC 实时命令

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadhrah:

    器件的配置不会存储在器件上。 它必须在每次启动时编程到器件中。  

    您可以通过移除 USB 插孔附近的 USB 电源跳线来断开 AC-MB 的 USB 电源。 这会断开 5V 电源。 然后、您可以为 AC-MB 提供外部 5V 电压、以便为电路板供电。 这应该平衡使用外部电源、同时仍提供 USB 来对器件进行编程。

    此致、
    Jeff McPherson