This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PCMD3140 高达 80kHz

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545534/pcmd3140-pcmd3140-upto-80khz

器件型号:PCMD3140


工具/软件:

是否可以使用 PCMD3140 从 SPH0641LU4H‑1 PDM 麦克风捕获频率高达 80kHz 的超声波? 如果是、如何在 PurePath Console 中配置双二阶滤波器以扩展到 80kHz? 现在、我无法将滤波器设置为高于 23kHz 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    PCMD3140 支持在采样速率为 192kHz 和 384kHz 时进行抽取、如数据表中所述。

    下面突出显示的应用手册指定了最大 可在这些采样率下运行的通道数。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送 编修。
    不过、我在使用 PurePath Console 时仍有一些问题。 对于双二阶滤波器、我可以将截止频率设置为我想要的频率、但该图仅显示高达 23kHz 的频率。 是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    这可能是因为 PurePath Console 在计算频率响应时考虑 48kHz 采样速率。 该值将随实际采样率而变化。

    例如、如果将 1kHz 滤波器编程为 48kHz 采样率、在 96kHz 下、对于相同的系数、截止频率将为 2kHz。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    由于我们正在跟踪您的另一个线程 ((1) PUREPATHCONSOLE:双二阶滤波器图不会超过 23khz — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛)上的 PurePath Console 问题、因此我将继续并关闭该线程。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan