This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:关于 CPC

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545484/tas6754-q1-about-cpc

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好、团队、

请确认 CPC。

我们想知道以下每个端子的功能和电压值。

#5 CPC_BOT

#6 CPC_TOP

#7 cp.

请确认还有一件事。我们想知道 CPC 电路的内部工作频率。

此致、

Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

     频率以 1MHz 为中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的及时答复。
    好的、1MHz、感谢您提供的信息。

    那么电压信息呢?

    此致、

    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    电压信息如何?

    当进入播放模式时、CP 将为 PVDD+5V。

    在 CBC_TOP 和 CBC_BOT 之间时、电压也为 5V。 每个引脚都将随 PVDD 电平切换。 您可以检查它们的波形以找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的答复。

    >您可以检查它们的波形以找出答案。
    我们检查了波形、结果如下。  如果您注意到该波形有任何问题、敬请告知。
    蓝线是 PVDD。 另一行是 CPC_TOP。

    顺便说一下、电荷泵产生的功率在哪里提供?  

    我们无法从数据表的方框图中确定这一点。

    此致、

    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    顺便说一下、电荷泵产生的电源在哪里?  [/报价]

    电荷泵从 GVDD 为 OUTM 高侧驱动器生成 5V 电源。