This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054 5V 至±12V

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537025/lt1054-lt1054-5v-to-12-v

部件号:LT1054
《TPS63700 主题》中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好。

我希望 将 LT1054IDW SOIC16 封装用于其 5V 至±12V 应用。 除非我完全错过了“图 23. 数据表中的 5V 至±12V 转换器“可能不是正确的图?

在几个站点上有一个图表浮动、但这 仅适用于 PDIP (8) 版本、我不确定这是否是最新的原理图版本。

是否还提供 SOIC16 版本图?

非常感谢您的帮助  

AL.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 AI。

    数据表中的图 23 可以正常显示。 与 8 引脚封装相比、16 引脚封装只有 8 个 NC 引脚。 您仍可使用此原理图。  谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora

    感谢您回头向我介绍引脚排列。

    不过、在原理图上仍然不确定。 使用 此数据表的 Im “LT1054 SLVS033G–1990 年 2 月–2015 年 7 月修订“

    在图(图 23)中、电路采用+12V 而不是+5V、并触发–5V 单输出。 我读错了吗?? Im 看不到 ±12V 输出?

    谢谢您的帮助。

    AL.

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:

    是的、我认为此图有一些错误。 请参阅以下链接以获得–12V 电压。 需要更改 R1 和 R2 的值。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403251/lt1054-design-related?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LT1054# 

    希望这有所帮助。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heya Aurora、

    谢谢、我可以看到它是如何工作的。

    该电路由 12V 电源供电、我试图通过 5V 输入实现±12V 电压、LT1054 数据表图 23 说它可以做到这一点?

     有没有这样做的方法?

      

    我遇到这个数字、 不确定它来自哪里?

    您知道该迭代是否正确吗?

    再次感谢您的帮助。

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:

    很抱歉,因为周末回复太晚了。 您从哪里得到这个数字? 我在我们的数据表中看不到。  

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora。

    没有问题,希望你的周末是好的。

    它不是旧 TI LT1054 数据表吗?

    我不记得我在哪里遇到它。

    此应用是否有官方图表?

    加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:

    在上面显示的配置中、LT1054 在 VIN = 5V 时的最大负输出电压是 VOUT =–5V(+一些压降)。 因此、在我看来、您不能直接调节至–12V。 如果只有 5V 输入电压、可能需要查看 TPS63700 的 5V 输入电压–12V 电压。

    您提供的图像看起来不是来自数据表中的图像、它看起来像一个参考设计。 如果你能提供来源,我可以仔细检查它为你.  您提供的方法似乎是可行的、因为它将第一个 LT1054 的–5V 输出连接到第二个 LT1054 的 GND、使第二个 LT1054 的 VIN 到 GND 电压变为 10V。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora、

    再次感谢您的建议。  

    我能否确认一下 “图 23。 “LT1054 SLVS033G–1990 年 2 月–2015 年 7 月修订“数据表中的 5V 至±12V 转换器“是  

    实际上、+12V 至–5V 应用也重复出现这种情况。  

    是否有方法可以找到图 23 的正确图?

    AL.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:  

    你是对的。 但我找不到正确的数字、因为这是一个旧器件。 很抱歉。

    Aurora