This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:关于 PLL_BYP(30 引脚)和 VR_DIG_BYP(31 引脚)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546922/tas6754-q1-about-pll_byp-30pin-and-vr_dig_byp-31pin

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好、团队、

请确认 PLL_BYP(30 引脚)和 VR_DIG_BYP(31 引脚)。

数据表建议使用 1uF 电容器。

根据应用和布局信息、这些引脚已连接、并连接了两个 1uF 电容器。

因此、请告诉我、可以用一个 2.2uF 电容器替换它吗?

此致、

Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    是的、可以使用 2.2uF。  我不理解他们为什么要使用成本更高的零件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg-San、

    感谢您的答复。 我们理解。

    此致、

    Kenji Gemma