This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:申请查看原理图。

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545024/tpa3136ad2-request-review-a-schematic

部件号:TPA3136AD2


工具/软件:

你(们)好

请求审阅所附的电路。
信息如下。

应用:用于医疗设备的 HMI

用途:音频 AMP (8 Ω 10W SPK_MONO)

e2e.ti.com/.../TPA3136AD2PWP_5F008CD65CB880ACA0D1_.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我已收到申请、将能够在 24 小时内查看并提供原理图反馈。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在下面查看我的评论:

    -引脚 25 标记错误、但布线正确。 它应该是 OUTPL。  
    -我只想确认 SD 是一个低电平有效引脚 有一个下拉. 如果这是主机所需的配置、则不会出现问题。  

    除了这两点、原理图看起来还不错。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼

    感谢您的支持。

    AMP 输入部分已更改、我请求重新审核。

    单端=>差分

     e2e.ti.com/.../TPA3136AD2PWP_5F008CD65CB880ACA0D12D00_1.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于 PBTL 模式下的差分输入、必须使用 INN 和 RINP 引脚。 左通道输入在 PBTL 模式下不使用。

    以前的其他建议也得到了考虑。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师