This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:D 类音频放大器 IC 建议查询

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120, TAS2320, TAS2780, TAS2110, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545772/tas2320-class-d-audio-amp-ic-recommendation-inquiries

部件号:TAS2320
Thread 中讨论的其他器件: TAS2780TAS2110、TAS2120、 TAS2770

工具/软件:

您好、TI 专家

我们有一位客户提出的 D 类音频放大器 IC 建议咨询、该客户适合驱动 8 Ω 3W 单通道扬声器。

由于 MCU 库支持 Sound PWM 输出、因此我需要一个 D 类放大器。

您是否可以推荐尽可能简单且可以使用 8 Ω 3W 扬声器最高性能的音频放大器?

客户决定 TAS2320 的规格可以接受、但现在已确认为预量产器件。

(对于 TAS2320,何时会发布?)

目前、它是有效器件、无需担心停产、我建议将其用作提供参考电路数据和 EVM 套件的器件。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    TAS2320 即将发布(几个月内)、现已提供样片供测试。 他们的评估时间是多久? 我们还可以为其测试启用 EVM。

    您可以将 TAS2780 视为类似的选项。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan Salazar

    感谢您的答复。

    客户询问是否有一个比 TAS2780 更简单的部件。  

    (单通道 D 类音频放大器 IC。 用于驱动 8 Ω 3W 扬声器。 希望使用最大输出。)

    如果您有更简单的电路器件、请推荐它。

    此外、TAS2110 与扬声器的连接似乎也有点简单、它是否适合上述特定要求?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    在您的原始帖子中、您提到:

    MCU lib 支持声音 PWM 输出

    是 PWM 或 PCM 输出。 我只是通过重新阅读您的帖子发现了这一点、我不确定您是否需要数字输入或模拟输入放大器。

    TAS2110 和 TAS2120(也即将发布)是具有集成式升压功能的不错选择。 这些将需要一个升压电感器。

    如果系统已经具有更高的 8.5V~9V 电源轨、则可以使用非升压放大器、例如 TAS2320、TAS2780、TAS2770。 或者、可以将 TAS2110 配置为禁用升压功能并改用外部高电平电源。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan Salazar

    感谢您的答复。

    以下是您查询的答案。

    MCU 可以输出 I2S 和 PWM。 不需要数字输入。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    理解感谢确认,在这种情况下,到目前为止所有的建议都是有效的。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师