This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546524/tas5825m-tas5825m

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

Hi Lady or gentlman:

我 想设计选择一个适配器为 TAS5825M 供电。  扬声器的最大功率为 10W、由 TAS5825M 驱动。

我非常期待通过 TI 表格获得帮助、并告诉我如何选择合适的电源? 我应该考虑什么?

这是更好的 ,如果有一些白皮书或培训视频分享我。

我正在寻求您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    若要考虑您的输入功率要求、您可以参考数据表中我们提供的效率图(例如,以下 4 Ω)。 我们拥有各种阻抗和电压的数据。 您可以将所需的输出功率除以效率来了解输入电源要求。 我将乘以稍低的效率、以确保有一些余量。 然后、您可以除以电压值以了解电流要求。  请注意、这些是 RMS 图、因此将计算所需的 RMS 电流。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。

    如果我选择一个电源适配器、哪个输出额定电压是 12V、 如何定义输出该适配器的电流容量?  我应该考虑哪些条件?  我应该考虑多大的利润?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在此处提供 24 小时答复。  

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心。  

    您可以使用我在上一回答中提到的相同过程。 如果使用两个相同的扬声器、则可以将输出功率除以效率、然后乘以 2。 然后、您可以除以电压以了解 RMS 电流要求。 我没有关于余量的确切建议、但应该有足够的余量来考虑峰值。  

    此致、
    Sydney Northcutt