This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:请查看原理图

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545812/tpa6211a1-please-review-the-schematic

器件型号:TPA6211A1


工具/软件:

您好、TI 人

您能帮助客户查看原理图吗?

客户注意到 IN+和 IN-之前的输入电阻与规格中的建议不一致、是否允许这样做?  

使用 TPA6211A1DGNR 音频放大器时、我们在输入负极处连接两个不同的音频信号网络 (M_VOICE2_DAC、S_VOICE2_DAC)。 这会导致每条路径的音频增益不符合理论计算的增益。 请帮助您建议此设计是否合理、以下是如何计算电阻匹配以实现 4 的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、玉溪、  

    请遵循图 38 中的应用指南。 它列出了在拓扑中应用原理图的最佳方法

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如原理图设计所示、客户有两个 DAC 连接到 IN-、这与图 38 不同。 我想检查使用此功能是否存在风险。 此外、客户使用的是单端模型、因此我们参考了图 37。

    请问是否可以简单地调整示意图中 R212、R215 和 R214 的电阻值而不改变电路来均衡 RI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入阻抗 IC 是多少? 这是无法更改的。 我强烈建议在使用单端输入时采用图 37 拓扑。

    此应用 并不常见、可能无法正常工作。 如果有两个模拟源、则会危及信号完整性。  

    此致、

    Ore.