This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:增益问题

Guru**** 2472720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544276/pcm6360-q1-gain-question

器件型号:PCM6360-Q1


工具/软件:

您好的团队、

当我的客户测试麦克风输入时、他们观察到随着麦克风输入分贝电平的增加、输出突然从最大值下降到最小值。 他们想知道当输入达到其上限时、PCM6360-Q1 是否会从最大值突然下降到最小值。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    此系统是否启用了诊断? 如果是、您是否能够重现此问题、请检查此通道上是否存在任何短路情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    他们在正常模式下获得此结果。  

    可以检查其寄存器转储。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter。  

    这很可能是由于输入信号超过满量程限制而导致的音频削波。

    由于该器件配置为差分交流耦合麦克风输入、因此允许的最大输入信号为 2Vrms。 输入信号是否超过此值、以及在连接到 MICBIAS 的交流电容器之后使用的上拉电阻器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    如果输入信号大于 2Vrms、会发生什么? 我们能否与客户进行讨论?

    他们会看到这样的输出吗?

    如何避免此问题? 他们是否应该将输入量程更改为 10Vrms?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 如果它们超过满量程输入范围、则此削波行为将继续。

    通过在相应通道的 CHx_CFG0 寄存器中启用“高摆幅模式“、可将其输入范围更改为 10Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电平饱和是导致该问题的原因。