This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:压电式驱动器建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548751/tpa3116d2-piezo-driver-recommendation

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

尊敬的团队:

您会推荐压电式驱动器的最佳解决方案吗? 我已经知道 TI 拥有“压电式驱动器“产品系列、但也认为 TPA3116D2 等音频功率放大器可用于驱动压电。

以下是要求;
 -模拟输入 (1Vp-p)
 -输出电压幅值 (>20Vp-p )
  ->增益:> 20
 - D 类放大器
 - 40kHz 正弦波输出(如果不可能则为 20kHz)
 -压电的电容: 330nF/部分。  
 -驱动 6-8 块压电体
  -> 2.64 μ F(最大值)。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    我们的任何 D 类放大器都可用于驱动压电式扬声器。 我们建议在输出端添加一个 LC 滤波器和串联电阻、以防止出现任何 OC 问题。 本质上、正如放大器可以支持+20V 的 PVDD 电压和所需的增益一样、这对于应用来说是可以接受的。 我们的大多数 TPA3XXX 系列都可以支持这种配置。 不过、我们所有的放大器仅在音频频带 (20Hz 至 20kHz) 内验证。  

    此致、
    Sydney Northcutt