This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679-Q1:OPA1679IRUMR 散热焊盘连接

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1679, OPA1679-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545378/opa1679-q1-opa1679irumr-thermal-pad-connection

器件型号:OPA1679-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA1679

工具/软件:

在最近开发的电路板中、我将外露焊盘连接到 GND 而不是 V-(V+=+9V、V-=–9V)  

在以下 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315924/opa1679-q1-about-thermal-pad/5007921?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=opa1679%20current 文章中 、我读到、将外露焊盘连接到任何其他高于 (V-) 的电压都可能导致漏电流、而漏电流会在温度升高时增加。

这就是我在电路板上遇到的情况:如果加热 IC、电流消耗会上升到数据表中指定的电流消耗的很多倍、这是后文中说明的泄漏效应。

为了尝试保存第一批 PCB、我的问题是:是否可以使用散热焊盘将外露焊盘与 PCB 焊盘紧密隔离? 外露焊盘会将热量散发到 PCB 上、但会按弹性浮动。

提前感谢您的支持

此致

Jonata Ubbiali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonata、  

    OPA1679的数据表中指定了散热焊盘的使用-->这是推荐使用的。  

    是否可以通过散热焊盘将外露焊盘与 PCB 焊盘紧密隔离? 外露焊盘将热量散发到 PCB 上、但它将在各方面浮动。

    电气隔离意味着散热焊盘未连接到任何信号。 这不是最佳做法。 至少、您现在可以将散热焊盘连接到 GND、而不是让其有可能悬空(直到下一个版本)。 通过将散热焊盘连接到 GND、IC 基板“看到“已知的 GND 电势、这优于将 IC 的 Si 基板悬空。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raimond:

    非常感谢您的答复。  

    好的、因此我必须修改光绘器件、因为我当前的 PCB 配置将外露焊盘连接到 GND 而不是 V-;OPA1679 用于音频放大器、当电路板发热时、我有一些音频问题(噪声和砰砰声)。 我测量了–9V 电源轨上的电流消耗、如果我将 IC 加热到 80°C、它会从大约 80mA(电路中使用 28 个单通道运算放大器的预期值)消耗到 1A、这是一种非常异常的行为。 在这种情况下、IC 温度突然上升到 200°C 以上。  

    我要尝试通过从 GND 断开外露焊盘并将其连接到 V-来修复配置、并查看问题是否消失。

    此致

    Jonata Ubbiali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonata、  

    这似乎不是散热焊盘连接或端接问题。  

    意味着 PCB 上有 28X 的 OPA1679-Q1。 这些运算放大器是如何相互连接的? 并联其中一些以增加输出电流。  

    如果要并联运算放大器、则需要将输出级如下所示。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa553a/sboa553a.pdf?ts = 1753397640887&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我们您正在努力实现什么目标。 可能 PCB 无法散发热量、您需要增大散热区域以散发热量。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您提供的信息。

    这是一个具有 4 个平衡音频输入的音频放大器;每个输入均由 1xOPA1679 预放大:两个输入缓冲器、一个差分放大器和一个反相器。 我们没有运算放大器并联连接。 我在这里看到的唯一不正确的地方 是外露焊盘连接、来证明这种奇怪的行为是正确的

    谢谢

    此致

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonata、

    为了 证明这种奇怪行为、我在这里看到的唯一错误是裸露焊盘连接

    在这种情况下、散热焊盘应连接到 Vee 或–9Vdc、运算放大器的基板将反向偏置。  如果按照您的描述存在过大的电流、则当 P 基板连接到 GND(且 N 阱层比 P 基板更负)时、PN 结可能会正向偏置。  

    如果加热 IC、电流消耗将上升到数据表中指定的电流消耗的许多倍、这是帖子中描述的泄漏效应。

    由于 PN 结的热系数典型值为–2mV/C、因此可以进行描述。 IC 温度更高、PN 结接口正向偏置所需的电压更低。 但我会先确保 IC 没有损坏。  

    如果将散热焊盘连接至–9Vdc、那么在运算放大器升温时过电流情况是否会消失? I 耳机连接到差分输出。  

    BTW、在差分放大器中、您可以使用 10kΩ 反馈电阻器而不是 100kΩ、如果是这样、请将反馈电容器从 15pF 增加到 150pF。  100kΩ 会不必要地增加音频的热噪声。  

    在将单端输出电压转换为差分输出电压时、可以使用基准电压而不是 GND。 是的、您将一个电阻器连接到同相输入端、但基准电压会产生更好的隔离效果(尤其是在 GND 存在噪声的情况下)、因为您的输出是差分输出、请参阅下面的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa265a/sbaa265a.pdf?ts = 1753689780348&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Raymond、

    非常感谢您的帮助和建议。

    此致