This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244EVM:用于布线的 GND 层和 PCB 层的网带

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244EVM, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1547941/tpa3244evm-net-tie-for-routed-gnd-and-pcb-layers

器件型号:TPA3244EVM
主题 TPA3244 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我有 2 个关于 TPA3244EVM 板的问题。

1.我找不到将 AGND(在原理图中称为“路由接地“)连接到 PGND 的网带。 TPA3244 IC 中的接地端是否在内部连接在一起?

2. TPA3244EVM 上的 PCB 层数存在冲突信息。 用户指南说“双面、镀通孔、2oz 铜、2 层 PCB 布局“、但网页说“双面、镀通、2oz 铜、4 层 PCB 布局“。  TPA3244EVM 板的 PCB 是 2 层还是 4 层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.您指的是 GND 引脚和电源板吗? 这些未连接在 IC 内部、应布线到电路板上的大接地覆铜。

    2.查看 Altium 工程文件,它似乎是一个 4 层电路板。  为拼写错误道歉!

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我并不是指电源板、而是指其第二页 TPA3244EVM 原理图 pdf 中包含“布线接地“字样的特殊 GND。 这些示例使用反相三角符号、而不是第 3 页上完全使用的虚线 GND 符号。

    通常、当有 AGND 和 PGND 引脚时、它们通过网带连接在一起、但这在原理图中的任何位置都没有显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    啊、我看到了。 让我仔细检查一下 Altium 项目并返回给您。 如果您认为它会有帮助,我还可以与您分享 Altium 设计文件。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请。 这将非常有帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 请在下面的链接中找到这些文件。  

    tidrive.ext.ti.com/.../0a27f72d-bf94-413c-ac77-47ee6de3add0

    密码: {VxD59KE

    此致、
    Sydney Northcutt