This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:警告寄存器(偏移= 73h)

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548193/tas5825m-warning-register-offset-73h

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

当将音频模式选择为  不支持热折返的“2 频带 DRC 和 AGL (2.0 96k)“功能时

并且引用警告寄存器(偏移= 73h)、 如果由于过热而设置了 OTW_LEVELx_I 位、即使热冷却也不会清除该位。

即使我设置了“OTW_LATCH_EN=0 “、也不会清除 OTW_LEVELx_I。 是否有办法清除它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 让我在实验室进行测试以进行确认。 我可以通过星期二 EOD 提供测试更新。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要清除此故障、您可以向下面寄存器中的相应位写入 1。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。