This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS5624ADDVEVM 评估模块集成了 TAS5624A 和 TAS5622A?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5622A, TAS5624A, TAS5624ADDVEVM, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549411/tas5624addvevm-tas5624addvevm-evaluation-module-is-integrate-tas5624a-and-tas5622a

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5622ATAS5624ATAS5558

工具/软件:

你(们)好  

TAS5624ADDVEVM 评估模块集成了 TAS5624A 和 TAS5622A 两板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要 TAS1020BEVM 来测试 TAS5558、您知道此电路板的序列号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TAS5624ADDVEVM 评估模块集成了 TAS5624A 和 TAS5622A 两板?

    TAS5624A 和 TAS5622A 是引脚对引脚器件、因此它们使用同一 EVM 板。 电路板上只组装了这两个器件中的一个。  

    TAS1020B 器件已停产、因此我们无法再制造此电路板。 您是否有单独的方式将 I2S 和 I2C 发送到 EVM 板?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydey:

    您是否有用于 I2S 和 I2C 路由的推荐 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否已经订购并收到 TAS5624ADDVEVM? 查看此申请、我相信即使 IC 已停产、EVM 也可能附带此文件。 如果 EVM 没有附带该组件、我可以推荐使用其他电路板。  

    此致、
    Sydney Northcutt