This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:初始化时故障引脚下拉

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550137/tas5822m-fault-pin-pull-down-while-initialize

器件型号:TAS5822M


工具/软件:

你(们)好

   对于 TAS5822M、我们发现在配置 TAS5822M 时、FAULT 引脚会被拉低一段时间。配置 TAS5822M EVM 时也会出现类似的现象。

    因为有必要检测故障引脚并执行相关操作、我们的软件想知道为什么 FAULT 引脚下拉一段时间。关于这种现象、TI 是否对软件程序有任何建议?此外、除了反馈错误外、是否还有任何其他情况可能导致类似的下拉?

 EVM:

此致

ZC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是由于直流故障、过流故障、时钟故障、PVDD 过压/欠压故障或过热故障而触发。

    请读取寄存器 0x70、0x71 和 0x72 以了解发生了哪个故障。 数据表中提供了这些寄存器中每一个的详细信息。  

    此致、
    Sydney Northcutt