This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:异常噪声

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549012/pcm5102a-abnormal-noise

器件型号:PCM5102A


工具/软件:

当功率放大器的 PA 开关由于信号不连续而切换时、扬声器会发出短暂的“哔声“声。

在静音和取消静音之间切换时会出现这种异常声音。

还有另一种异常声音情况:首先、断开 MCLK、SCLK、FSYNC 和 SDATA 四个信号(电源保持打开状态,上述四个信号保持高电平,静音启动)、然后重新连接这四个信号(电源保持打开状态,上述四个信号同步启动,取消静音)。 在此操作过程中、将出现异常声音。

所有硬件电源、信号时序和信号电压均正常。

如何解决这种噪声?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的 DAC 专家在接下来的几天里不在办公室、请耐心等待响应。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 关于原理图的几点:

    1 — 最好为每个电源使用专用去耦电容。 因此、我会分离数字和模拟电源、并在引脚处放置专用电容器、以提高效率。

    2-在我们自己的 EVM 和 DS 原理图中、电荷泵的电容是 2.2uF。

    3、您需要有一个 LPF (R&C)、如果需要、您可以现在就有交流耦合。

    计划断电时、必须激活软静音以防止出现数据表中所述的砰砰声。 对于上电、一旦 VDD  > 2.8V、上电复位功能将启用 、在初始化周期之后、PCM510xA 被设置为其默认复位状态。 在有效数据通过设备后、模拟输出将开始斜升。

    当出现 时钟错误 或时钟停止时、PCM510xA 器件切换到内部振荡器、并继续驱动输出、同时从最后一个已知值衰减数据。 此过程完成后、PCM510xA 输出将硬静音至接地。 因此、一旦时钟停止、DAC 就会开始自行静音。  因此、请确保如果存在与 DAC 相关的任何问题、则在 DAC 的输出端对其进行监测。

    因此、请进行上述修改、按照 PU 和 PD 的程序进行操作并监控 DAC 输出、如果 DAC 的输出出现问题、请告诉我、我将帮助进行调试。

    此致、

    Arash