This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:通道串扰规格

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549446/tlv320dac3100-channel-crosstalk-specification

器件型号:TLV320DAC3100
《TLV320AIC3101

工具/软件:

您好:  

数据表中没有关于线路输出端通道串扰的规格。
我们在 TLV320DAC3100EVM 上测得的值为 80dB、我们的工程样片显示为 78dB。
器件本身的性能如何?
与其他传统 DAC 器件相比、80dB 范围看起来并不是很好的性能。

此致、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    我们的 DAC 专家将在本周晚些时候返回办公室时作出回应。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的答复。

    我们可以找到 TLV320AIC3101 的编解码器器件数据表规范、如下所示。

    “  左右线路输出之间的 DAC 通道分离 0dB 满量程输入信号  86dB“

    我们是否可以预期 TLV320DAC3100 是系列器件、那么该器件的性能应该相同?

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mochi、

    如果器件来自同一内核、则许多规格通常是相同的。 不过、这实际上并不是通用规则、因为具有不同功能的器件可能在设计和布局上存在差异、因此可能会影响某些参数。

    此外,许多独立 DAC 可能与类似(同系列) 编解码器中使用的 DAC 相同(因为它是同一 IC 中的 DAC+ADC )。 但是、  TLV320DAC3100 的数据表中并未提及通道分离问题、因此我不能为您提供该特定器件的相关数字。 但如果您在 2 个不同的电路板上测量大约 80 个、我会假设它大约在该值附近。

    我  检查了几个 PCM 设备,一些有高通道分离 (>100dB) 和一些 ( USB DAC) 有它 在 70dB . 因此、如果您需要特定数量的通道隔离、我建议研究在数据表中测试并保证此参数的类似器件。  

    如果您在选择器件方面需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Arash