This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903C 是否可用于 I2S 和 gt;USB 音频接口?

Guru**** 2940730 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903EVM-U, PCM2903C, PCM2906C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544607/pcm2903c-can-pcm2903c-be-used-for-i2s-usb-audio-interface

部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件: PCM2906CPCM2912A、PCM2903 、PCM2903EVM-U

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑  将 PCM2903C 或 PCM2906C 用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
他们正在寻找 IC 来将立体声音频转换为 USB 音频。
他们认为以下 TI 器件型号可能适用。

・PCM2903C
・PCM2906C

他们认为上述器件型号是 IC、能够将立体声音频转换为 USB_IF。
他们的想法是正确的吗?

问题 2:
如果 TI 有支持 I2S→USB_IF 转换的 IC、您能介绍一下吗?
如果 I2S→USB_IF 转换可以、则他们希望支持的主时钟
11.2896MHz 和 44.1kHz 的采样率。

他们还考虑将以下 URL 处的产品用作要连接的 USB 加密狗。

https://www.amazon.co.uk/eppfun-APTX-Adaptive-Transmitter-Compatible-Simultaneously-Black/dp/B0CWXFH1ZF

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    请您提供我的答复。

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、PCM2903C 和 PCM2906C 都是 USB 音频编解码器、我还建议将 PCM2912A 作为另一种 USB 音频编解码器使用、但对于模拟输入、它只有 1 个 ADC 输入源。 2903 和 2906 具有立体声输入选项。 这些 USB 编解码器通过可连接到 USB 端口的 D+/D-引脚输出符合 USB 标准的音频。 然后、计算机将识别 USB 音频设备以进行立体声输入和输出。  

    遗憾的是、我们不再有任何 USB 到 I2S 转换器处于活动状态:(我建议使用具有 I2S 功能的 MCU、并使用代码来制作 USB 到 I2S 转换器。 您可以询问 TI 的 MCU 团队那里的建议。 我知道具有 McASP 的器件支持 I2S 和 USB。

    如果您的 USB 加密狗与 USB 有模拟输入/输出连接、您可以使用常规 I2S 编解码器并使用 ADC 或 DAC 上来自 I2S 源的模拟连接? 请告诉我您还在想些什么。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    非常感谢您的答复。

    客户想要 使用 EVM 评估 PCM2903C 和 PCM2906C。
    以下 EVM 是否可用于 PCM2903C 评估
    是否 安装了 PCM2903(无 C 版本)?   

    PCM2903EVM-U

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    是、PCM2903EVM-U 可用于评估 PCM2903C。 仅需参阅以下应用手册、了解器件的 C 版本和非 C 版本之间的差异:

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa020/sbfa020.pdf?ts = 1753737550510 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM2903C

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的答复。

    由于您的支持、我的客户问题得到了解决。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。