This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:–40℃ 功能故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548325/pcm6240-q1--40-function-failure

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch 正在使用 PCM6240-Q1 进行项目。

他们遇到了一个问题、即只有 2 个 PCM6240 无法在–40℃ 中发出语音、并且在室温升高到–35℃ 时它将正常恢复。 其他电路板良好、故障率为 2/100 件。 他们尝试了 A-B-A 交换、故障将遵循 PCM6240。

–40℃ 和–35℃ 处的寄存器转储、如下所示:

他们确认 MICBIAS、电源和 TDM CLK 在 40℃ 都正常 、因此无法理解为什么报告故障。

引脚电压如下、未观察到差异。

BTW、板上还有 1pcs PC6260-Q1 与 PC6240-Q1 、Ω 级联、但没有此问题。

您能为分析这个问题提供一些建议吗?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我们团队中的许多人现在都不在办公室、请等到下周才能收到回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您可以就这种情况提供帮助吗? 谢谢

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我将关闭此主题并离线继续对话。

    此致、