This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:驱动多个平衡线路输入

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549720/drv135-driving-multiple-balanced-line-inputs

部件号:DRV135
主题:INA1650 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。 我正在从事音频安装工作、我想向 6 个器件发送平衡音频信号、每个器件都有 INA1650 线路接收器。 请参阅原理图。

我的问题:

  1. 您认为可以像这样将所有 6 个设备连接到链中吗?
  2. 如果我必须使用不平衡的电缆(基本上使所有电缆的 (-) 侧接地短路)、它是否也有效。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    因为您使用的是交流耦合、所以我认为您的方案没有问题。 我运行了两个菊花链连接、但我看不到添加更多的问题。 因为它们都是彼此直流隔离的。 我运行了如下所示的两个仿真、其中采用差分平衡输入以及反相端子接地的非平衡单端输入。 直流偏置电势看起来很好、我也能够传递包含预期结果的信号。 我已经在这篇文章的底部添加了我的 Tina TI 仿真。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 希望此信息对您的申请有所帮助。  

    TINA TI 是我们提供的一款免费软件、您可以在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    这是我的仿真文件:

    e2e.ti.com/.../INA1650-Audio-Driver.TSC

    此致、

    Chris Featherstone